This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:从接收器到驱动器的启用时间

Guru**** 2887850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852209/ds91m040-enable-time-from-receiver-to-driver

器件型号:DS91M040

我连接了 M-LVDS 收发器的 togeter de 和/re 引脚。 通常该信号为低电平、因此接收器被启用。 当我将该信号置为高电平时、我尝试从启用接收器更改为启用驱动器、我看到大约 4uS 的差分输出未准备好传输、例如在 Z 状态下。

在下图中、可以看到输出引脚 A 和 B 在这个转换期间以 GND 为基准。:

完成此转换后、驱动器工作正常。  

数据表中报告了极短的使能时间(Z 至高电平有效和低电平有效)、即几 ns。

但在本例中、我将从接收器切换到驱动器。 是否需要此延迟? 可以有多长时间?   

感谢您的回答

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    您是否有一个示波器捕获显示了 DE/RE、输入信号和输出信号的切换?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在示波器捕获中、您可以看到非反相输出信号 A (紫色)和反相输出信号 B (绿色)。

    只在 B 开始切换且输入信号等于 A 时、才会切换 DE/RE

    我希望这种解释对您来说已经足够了、否则我会恢复实验室的设置测试、并重新了解一下新的示波器。

    亚历山德罗

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是所有信号的示波器捕获。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    A 和 B 上连接了什么? 当 DE/RE 从低电平驱动为高电平时、B 会尝试驱动为高电平、但会将其下拉~3.7us、然后将其释放。

    是否可以断开 A 和 B 上连接的元件并将50欧姆电阻连接到 A 和 B 上的 GND、然后重复测试?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    下面是使用 IBIS 模型启用驱动程序后的和 A 与 B 行为仿真:

    延迟仅为几纳秒。 您的 B 通道上可能有一些东西将其下拉。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在迄今采取的措施中、A 和 GND 之间以及 B 和 GND 之间的电阻为100欧姆。 此外、在实践中、我们有2个 DS91M040彼此通信、因此负载只是 DS91M040始终在接收中设置(其他负载为100Ohm A-GND 和 B-GND)。

    今天早上、我重复了断开电缆的测量、并在 A 和 GND 以及 B 和 GND 之间使用50欧姆电阻:没有任何变化。

    这很奇怪、因为在从接收器到发送器的这种转换之后、驱动器工作正常。 驱动器似乎在几微秒内难以驱动负载。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    我们将在 EVM 上看到我们是否可以重复此问题并返回给您。  

    但是、在电缆已断开且输出 A 和 B 上只有50欧姆负载的情况下、DS91M040不应在驱动该负载时出现问题。

    您可以检查 VDD 吗? 从输入模式切换到输出模式时、您是否看到 VDD 压降?  

    DS91M040还具有散热 GND 焊盘、您能否检查热 GND 焊盘与 PCB 板接地之间是否存在牢固连接?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    首先、感谢您的快速支持。 我检查了 VDD、它始终保持在3.3V。  DS91M040散热垫已正确接地。

    此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    感谢您的更新、请给我们几天时间、看看我们是否可以在实验室中重复此更新。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    很抱歉耽误你的时间。 我们最终订购的 EVM 今天就到了、下周初我们将在实验室中对此进行探讨。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    下面是我们在实验中看到的内容:  

    在输出开始传输有效数据之前、从 DE 上拉为高电平所需的时间仅为3.7ns。  

    我相信您看到的行为是由于您在 DE 被拉高后的几微秒内才输入任何数据。 DE 上有一个弱内部下拉电阻、但它不会抑制使能时间。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K、

    非常感谢您的关注。 今天我们已经了解了这个问题。  差分输出上的初始瞬态是由于施加的负载所致、但这不是信号未传输的原因。

    真正的问题是一个光耦合器上游的延迟。  

    亚历山德罗