This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:差分输入阈值

Guru**** 2949240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853558/ds25br440-differential-input-threshold

器件型号:DS25BR440

您好!

考虑到"差分输入高阈值"和"差分输入低阈值"(数据表 LVDS 输入直流规格部分的 P5)、没有这些值的示意图。

您能否确认它包含 峰间差分输入电压?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    是的、差分输入高阈 值表示输入引脚(VIN+)-(VIN-)之间的电势差需要至少为100mV、以便差分接收器可以将其识别为高电平。

    同样 、差分输入低阈值表示输入引脚(VIN+)-(VIN-)之间的电势差需要至少为-100mV、以便差分接收器可以将其识别为低电平。

    换言之、驱动 DS25BR440输入的差分信号的幅值应至少为100mV (峰峰值)。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的精度。

    此致、

    Christian