This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036勘误表

Guru**** 2876500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852108/tusb2036-tusb2036-errata

器件型号:TUSB2036

您好!

我想查看下面 TUSB2036的勘误信息、并尝试所述的权变措施。

请告诉我在哪里插入该程序。

http://www.ti.com/jp/lit/er/sllz053/sllz053.pdf

此致、

Kyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行检查并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些更改需要添加到主机控制器上的集线器驱动程序中。  虽然此问题是在一段时间( 15年)之前发现的、但我们没有看到任何报告出现过这种问题、并且只有很少(如果有) TUSB2036应用程序随附自定义驱动程序。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否有机会检查?

    此致、

    Kyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 查看 JMMN 回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    客户知道勘误表中描述的对策程序将被添加到 MSP430端的固件中。
    即使 MSP430发生故障、安装在客户电路中的 TUSB2036也能正常工作、我们相信这种故障不涉及。

    我附上客户系统方框图、然后重新启动操作。

    请 再次检查。

    此致、
    Kyo

    e2e.ti.com/.../USB-Reboot-Operation_5F00_20191112.xlsx

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_LOG_5F00_NG.TXT

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_LOG_5F00_OK.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430的作用是什么? 像集线器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    MSP430的作用是实现键盘控制。

    此致、

    Kyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否有机会检查?

    此致、

    Kyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在没有集线器的情况下将 MSP430连接到主机、您是否看到了同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    现在、我们的客户尝试使用 TUSB2036的权变措施勘误表信息。
    我们告诉客户在哪里插入该计划。

    此致、

    Kyo