This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:链路状态错误和超时

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855838/dp83848k-linkstatus-error-and-timeout

器件型号:DP83848K

大家好、

我对 DP83848K 有疑问。

DP83848K RMII I/F 与 STM32F7相连、外部50MHz 与 STM32F7和 DP83848K 相连。

下面显示了理想过程、但读取地址为0x7894 (无更改)、并且链接状态不变为1、则超时。
TD/RD 脉冲不输出。
[理想程序]
1、RESET_N_DP83848K 的低电平有效输入(释放 RESET)
2.初始化为 STM32F7乙醚启动的 HAL 驱动程序 STM
3.读取地址01h 并等待 Linkstatus 变为1。
[测试设置]
STM32F7 --RMII-- DP83848K --LAN 电缆--集线器

为了避免此超时、是否有任何其他寄存器设置或序列?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以向我们发送原理图吗?

    此外、请提供从0x0到0x1F 的寄存器转储。

    是否确定 DP83848K 在 RMII 模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我找到了根本原因并 修复了此问题、因此我关闭了此主题。

    谢谢。

    此致、

    Kai