This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:如果仅启用 ASPM L1,则禁用 L0会产生什么影响?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854112/xio2001-if-only-enable-aspm-l1-have-any-impact-as-disable-l0s

器件型号:XIO2001

你(们)好。

根据 XIO2001勘误表,如果仅启用 ASPM L1,则会对禁用 L0有任何影响?

谢谢


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只有在芯片组和 XIO2001上启用 ASPM L0时,才会出现此问题。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的支持。

    我的客户对勘误表仍有一些疑问。

    1.这是否意味着 BIOS 必须禁用芯片组和 XIO2001中的0?

    2.仅启用 L1时,您是否知道是否存在任何已知问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.是的。

    2. 没有已知问题。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    谢谢。

    我的客户还有另外一个问题。

    您知道是否有其他客户启用了 ASPM 并将其发货出去了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们没有这些信息。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    根据您的答案、启用 L1后没有已知问题、我们将使其能够执行进一步的测试。

    由于 L1已启用、您是否获得了 PCI 设备兼容性? 如果是、您能否与我们分享一些数据?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    启用 L1时无数据可用。

    此致、

    Davor