This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:IRQ

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855819/xio2001-irq

器件型号:XIO2001

大家好、

XIO2001是否在它自己的 IRQ 上支持?

它看起来 IRQ 和 PCIe 根端口是共享的?

我们想知道它是否是独立的 IRQ。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    4.28中断引脚寄存器

    中断引脚寄存器为只读00h、表示桥不会产生内部中断。 虽然桥不会产生内部中断、但它会将中断从辅助接口转发到主接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  电桥不会产生内部中断。  它将来自 PCI 总线边带中断信号的中断转换为 PCI Express 中断消息。

    此致、

    Davor