This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:当器件未通电时、SDA/SCL 到 Vcc 的泄漏是什么;SDA/SCL 上拉至3.3V?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854094/tca9554a-what-is-leakage-from-sda-scl-to-vcc-when-device-is-unpowered-sda-scl-is-pulled-up-to-3-3v

器件型号:TCA9554A

如果 TCA9554A 未在 VCC 上供电、但输入(特别是 SCL 和 SDA)通过上拉电阻上拉至3.3伏待机电源、则 VCC 将发生多大的电流泄漏?

数据表显示、如果 SCL 或 SDA 的电势高于 VCC、泄漏电流(IsubL)将增加到+/-1mA 电平以上、但是否不清楚泄漏电流是多少以及路径是到 Vcc、到 GND 还是两者都是。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ronnie、

    '数据表显示、如果 SCL 或 SDA 的电势高于 VCC、泄漏电流(IsubL)将增加到高于+/- 1mA 电平"

    您能否指出您在哪里看到它? 我在数据表中看到泄漏电流规格为1微安、您是指+/-1uA 吗?

    当器件的 Vcc 未上电时、我们的器件应该具有高阻抗、即使 SDA/SCL 上有一个上拉电阻器到一个上拉电压轨也是如此。 除非您将 SDA/SCL 引脚拉至~7V 以上并将一些体二极管置于反向击穿状态或开始为 ESD 单元供电、否则我不会期望泄漏电流高达1mA。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、抱歉、我的结尾有拼写错误 我的意思是1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ronnie、

    只是想检查一下 我之前的帖子是否回答了您提出的问题?

    谢谢、

    -Bobby