This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:从另一个器件进行切换时需要外部接线

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852421/tpd12s521-external-wiring-when-changing-from-another-device

器件型号:TPD12S521

对于 TI TPD12S521、我们希望替代以前在 Semi CM2020-01上使用的器件。
TI 数据表包含不同电阻器和 LV_SUPPLY 串联电阻器的不同值。
在封闭的电路图中、我们的设计值显示为红色。

请您对其进行评论和评论。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我似乎无法加载您的照片,您能否将其发送到我的邮件中?  michael.tan-pi@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每封电子邮件将图片作为 TIF 和 PNG 发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有很多组件值与数据表不同,最好参考数据表的建议值,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户对答案不满意、将尝试自己联系当地 FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gruber、您好!

    由于这两个器件是完全相同的、因此电阻器可以保持使用相同的值。谢谢!