This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD1E05U06, TPD4E02B04, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855973/interface-forum

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件: TPD1E05U06TPD4E02B04TPD4E05U06

你(们)好

在电视板设计中、有 USB2.0、USB3.0和 HDMI 接口。 我们正在寻找一个单通道 ESD 来覆盖整个电路板、从而统一设计和 BOM。 还需要双向。 根据这些标准、我只筛选出 TPD1E01B04、但仍然不确定它是否可以在 USB2.0接口中工作、这是工作期间的5V 直流偏置。  

您是否会帮助确认并告知最佳匹配?

谢谢!

-落基山脉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2.0在 D+/-线路上没有5V 偏置电压、因此可以使用。

    此外、其中的每一个都不需要双向标准、因此您也可以使用 TPD1E05U06。

    我还想说、如果您改用 TPD4E02B04或 TPD4E05U06等4通道器件、您可以节省相当大的成本和空间