This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:Linux 驱动程序

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554, PCA9554, PCA9554A, TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855833/tca9554a-linux-driver

器件型号:TCA9554A
主题中讨论的其他器件:TCA9554PCA95554PCA9554A

是否有用于客户开发工具(AM3352xx)的 TCA9554 Linux 驱动程序? 谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TI 通常不为器件提供驱动程序(代码)、我们确实从模拟角度提供支持、并且可以帮助您从寄存器支架点设置器件。

    对于驱动程序、我在 google 上找到了两个似乎具有驱动程序的"GitHub"源。

    我们的器件与竞争对手的器件名称 PCA9554A 引脚对引脚兼容、因此适用于 PCA9554A 的任何代码都适用于 TCA9554A。 此外,如果您修复了驱动程序的静态地址,您还可以使用在线提供的 PCA9554 (非 A)驱动程序。 TCA9554A 和 TCA9554之间的唯一区别是静态地址、因此驱动程序代码中的所有其他内容仍应正常工作。

    -Bobby