This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART IO 扩展器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855941/uart-io-expander

主题中讨论的其他器件:TCA9535

您好!

我可以找到 TCA9535等 I2C IO 扩展器。  UART IO 扩展器如何?  TI 是否具有 UART IO 扩展器?  请告诉我。

谢谢、此致、
Hattori 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    遗憾的是、我不知道这样的器件、尽管可以为此对低端 MCU 进行编程。  通常、我看不到 UART 控制与 I2C 相比有什么优势、因为两者都至少使用两条通信线(SDA/SCL 与 TX/RX、如果需要、还使用中断线)、I2C 实现通常更简单。  我是否可以询问您为什么要改用 UART 控制?

    谢谢、
    Max Robertson