This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:将 TCA9617B 用于缓冲器

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856008/tca9617b-using-tca9617b-for-buffer

器件型号:TCA9617B

大家好、

目前、在我们的设计中、由于布线过长、并且安装了许多器件、因此请考虑在终端器件中添加缓冲器、并打算使用 TCA9617B。 
缓冲器两侧均由3.3V 电源供电。 规范中描述了以下红色标识:VCCA <VCCB. 这是可以的吗? 谢谢