This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:CLKSEL=HIGH 和 CLKSEL=LOW 有何区别?

Guru**** 2917940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855631/sn75lvds83b-what-is-the-difference-bewteen-clksel-high-and-clksel-low

器件型号:SN75LVDS83B

大家好、

我的客户在他们的两个板中使用了两个 SN75LVDS83B、分别名为 Board_A 和 Board_B

在 Board_A 中 、SN75LVDS83B CLKSEL=VIH、这意味 着上升沿输入时钟触发。

在 Board_B 中 、SN75LVDS83B CLKSEL=VIL、这意味 着下降沿输入时钟触发。

它们使用具有 LVDS 接口的相同 LCD 屏幕分别连接 Board_A 和 Board_B

结果是:

1.带有 Board_B 的 LCD 显示字体大小 在屏幕中是平均值。

2. 带 Board_B 的 LCD 显示屏幕上的字体大小不均匀,某些单词的字体大小 比其他单词要粗。

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    在结果中、您说两个测试都是使用电路板 B 完成的? 我认为这是一个拼写错误。  

    无论如何、CLKSEL 会设置上升沿或下降沿输入触发器、以确定在 TTL 输入端对数据进行采样的位置。 请检查您的输入 TTL 源以确定使用的计时方案。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    是的、t 是一个拼写错误。

    更新:  

    结果是:

    1.带有 Board_B 的 LCD 显示字体大小 在屏幕中是平均值。

    2. 带有 Board_A 的 LCD 显示屏幕上的字体大小不均匀,某些单词的字体大小 比其他单词要粗。

    当 CLKSEL=VIL 时,为什么性能更好 ?

    如何根据 TTL 输入信号选择上升沿或下降沿输入触发器?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    CLKSEL 应根据 TTL 源特性进行选择。 请查阅源文档以了解数据是在时钟的上升沿还是下降沿采样。  

    此致、

    Casey