This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221A

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852217/ts3usb221a-ts3usb221a

器件型号:TS3USB221A

您好、Tier,  

上传的照片中、请帮我弄清楚为什么在移除 USB 切换芯片之前主机 PC 找不到器件。

实际上、DPD&DM 连接到2D+2D-迹线。

在这种情况下、输出1D++1D-会发生什么情况? 这是高输出阻抗条件还是其他条件?

它会影响 PC 主机来完善器件。  

我不知道为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 PC 找不到 CPU 设备? D1+/D-在该条件下具有高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试时、是否有任何东西连接到 DP 和 DM? 如果多个器件连接到同一总线、则 USB 2 HS 端接可能不正确、如主机所示。 (即多个并联端接。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当交换机连接2D 输出和输入信号时,PC 主机无法找到 CPU 设备。

    2.这是否意味着当1D+/1D- 走线处于高阻抗状态时、PC 主机会保持并停止差动走线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malik、

    测试时、我没有将任何器件连接到开关信号输入(DM 和 DP)。  

    我设置了 Oe=Low 和 S=High、这意味着1D 输出和开关输入未连接。 对吧?

    而且、当2D 输出和开关连接时、1D 输出的情况会影响要由 PC 主机检查的 CPU 器件。 这使我感到困惑,因为我不知道为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在故障状态下捕获 DP 和 DM? 这将有助于了解两个器件都应连接时 USB 2枚举过程发生的情况。 我建议在 CPU 开启时进行捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malik、

    感谢您的建议。

    这是一个新问题。

    1)从技术上讲,我们可以串联2个开关。 对吧?

    2)当我将两个芯片的 S=LOW 置位时、我可以同时在 TP1和 TP2上捕获相同的信号。 因此、我认为整个 DP/DM 迹线已连接。 在 TP2 (L4)的后面、它只是 CPU 芯片。 但是、PC 主机仍然无法将我的器件标识为虚拟 COM。

    但是 、如果我移除 U10芯片、并通过 J1连接器将我的器件连接到 PC 主机。 PC 主机可以检查我的设备是否正常。  

    因此、开关芯片似乎对系统有一些副作用。 您能提出一些想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个串联的多路复用器可能会导致信号完整性损失、您能否使用 两个多路复用器捕获眼图或波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?