This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM050-Q1:SN65LVDM050-Q1

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855705/sn65lvdm050-q1-sn65lvdm050-q1

器件型号:SN65LVDM050-Q1

您好!

我只是想问 LVDS "sn65lvdm050-Q1"器件的输入和输出阻抗。  

提前感谢

Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammad

    请参阅随附的应用手册:  

    对于输入和输出、请保持100ohm +/-5%的差分阻抗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo David、

    感谢您的重播。 单端信号(非差分信号 )的阻抗是多少?

    谢谢
    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammad

    单端需要为50欧姆。

    谢谢

    David