This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:如何启用/禁用下行端口1 USB 信号?

Guru**** 2931330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855977/tusb8042a-how-to-enable-disable-downstream-port-1-usb-signal

器件型号:TUSB8042A

您好、先生、

我正在寻找一种通过 SMBus 从模式启用/禁用下行端口1 USB 的方法。

刚才在数据表中找到了提到使用的[3:0]= 1110和 RMB L[3:0]= 1111可以禁用1个端口的表。

正确吗? 或者、我们需要使用另一种方法通过 SMBus 从模式启用/禁用下行端口1 USB、请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    正确、为了获得所需的配置、SMBus 主机应修改这些位。 请务必同时考虑数据表的第8.4.4节 SMBus 从运行。