This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:IBIS 模型

Guru**** 2533000 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848528/ds160pr410-ibis-model

器件型号:DS160PR410

您好!

 我们是否有 DS160PR410的 IBIS 或 SPICE 模型? 因为 它在产品文件夹中仍处于预览状态、并且没有任何可用的型号。  但我们的客户正在使用 DS160PR410进行新设计、希望我们能够提供 SI 仿真模型。

非常感谢  

此致
Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我们为此产品提供了 IBIS-AMI 模型。 请向我发送电子邮件并提供有关此应用程序的背景信息。 此外、请发送客户电子邮件地址、以便我们可以访问此文档。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    非常感谢您的回复、我将向客户确认他的申请背景。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nasser,

    感谢您的回复、客户的电子邮件地址是 SAM_WU@YMTC.COM。 他的应用程序主要用于  NVMe SSD U.2测试平台的 DS160PR410。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    让我们关闭这个案例、因为 Sam 可以访问 DS160PR410的 IBIS-AMI 文件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我想针对 PCIe 第4代速度执行信号完整性仿真。
    这用于在服务器应用程序中的长通道上进行评估。
    您能否也向我提供 IBIS-AMI?

    谢谢

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    首先、请使用贵公司的电子邮件地址在 TI.com 上注册。 然后、请向我们发送电子邮件、并提供有关您的应用的背景信息。 为此、您可以使用此电子邮件:nasser.mohammadi@ti.com

    此致、Nasser