This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:I2C 通信异常现象

Guru**** 2800775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856079/sn65dsi86-abnormal-i2c-communication-phenomenon

器件型号:SN65DSI86

大家好、团队成员

我的客户在使用 SN65DSI86期间遇到 I2C 异常通信问题。

I2C 通信电压电平仅为1.2V、在正常工作条件下应为1.8V。

我在出现此问题之前发现客户的断电顺序错误。

它们保持 EN 引脚的工作电平、但在监视器待机期间切断 VCCIO 引脚1.8V 和 VCCA 1.2V 的电源。

在监视器退出待机模式后、VCCIO/VCCA 会再次上电、并且偶尔会出现此问题。

客户按照数据表要求修改已解决问题的断电顺序。  

但他们希望我们确认此问题的根本原因是断电顺序错误导致的、以确保不会再次发生。

根据您的经验、客户原始断电顺序是否会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    将 EN 引脚驱动为低电平会将 所有内部 CSR 和功能复位至其默认状态。 它们需要遵循 DSI86建议的电源序列、否则我们无法保证 DSI86的行为。

    谢谢

    David