This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:VCCP = 1、8v 且 VI 端口= 3、6V 没有问题?

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855581/tca6416a-vccp-1-8v-and-vi-port-3-6v-is-no-problem

器件型号:TCA6416A

您好!

我可以将 PXX 中的上拉电阻器设置为3、6V、将 VCCP 设置为1、8V?

在数据表中看起来是正确的。 可以告诉我吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sergio、

    看情况而定

    因此、如果您将 p 端口仅用作输入或用作输出低电平、那么这是可以的。

    不过、作为输出高电平、当您尝试驱动高电平时、您最终会反向旋转 PFET。 这基本上意味着您通过我们器件的 PFET 将3.3V 电压轨短接至1.8V 电压轨。 因此、如果您决定将3.3V 电压连接到 P 端口、则需要确保您永远不会驱动高电平。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby!

    我仅将其用作具有高达3、6V 上拉电阻的输入。  

    谢谢