This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:设计审查

Guru**** 2425800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852905/dp83869hm-design-review

器件型号:DP83869HM

*配置

-使用 DP83869HM 设备配置介质转换器。

-前端使用千兆位 RJ45铜缆 SFP 模块。(1000BASE-FX)

-后端使用 RJ45连接器。(1000BASE-TX)

*问题

-前、后两个阶段的网络连接状态由计算机确认,但执行 ping 测试时,结果显示为故障。

*要求

——要求进行设计审查并对所附原理图作出响应。

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    请首先查看随附的文档、如果需要进一步的帮助、请告诉我、我可以为您查看原理图。

    http://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf:本文档提供了有关此 PHY 可与自举配置一起使用的不同模式的信息。 请仔细检查您的所有绑带是否与所选介质转换器模式中列出的绑带相匹配。

    https://www.ti.com/lit/df/snlr042/snlr042.pdf:这是评估模块原理图、您可以将其用作参考原理图。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    1、 检查我收到的自举数据、发现我构建的电路将 LED1和 LED2连接到零。

    q) 查看数据表、我认为 LED1、2配置是10/100/1000或1000之间的差异。  

       在数据表中、随着 LED1和 LED2连接到0或1、自动协商范围会发生变化、两者之间是否存在差异?

    2. 比较参考电路和我的电路后、时钟和复位配置似乎稍有不同。

    q) 时钟包含一个25MHz 振荡器、复位由一个外部芯片和一个上拉电阻器组成。

       当前配置中是否有任何需要补充的内容?

    * 如果需要、我将连接整个电路。

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    1) 1)配置需要注意以下几点:

    要回答您的问题 LED1和 LED 2、请配置 ANEGSEL_0和 ANEGSEL_1。 当这两个值都为0时、自动协商会同时广播1000和100。 当设置为1时、自动协商仅广播1000。 在这两种情况下、自动 MDIX 都启用。

    另请检查0x01DF 是否包含用于1000Mbps 的0x0044、并将0x01EC 设置为0x1FFC。

    此外、确认数据表中"9.4.8.4 1000M 媒体转换器模式"中提到的寄存器如图所示被写入。

    本文档可能也有助于您的调试: https://www.ti.com/lit/an/snla305/snla305.pdf

    2) 2)只要满足复位的电压和时序要求、控制该引脚的方法就不会成为问题。

    另请与我分享您的系统级方框图、以便我更清楚地了解您的 PHY 设置。 您提到网络状态已确认、您能详细说明一下吗? 有链接吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    我想知道调试的状态是什么、如果需要进一步的支持、请提供更新。

    谢谢、

    Vibhu