This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96 (主)和 P82B96 (从)之间的 I2C 电平转换器(PVCC = 6V)

Guru**** 2845810 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9543A, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855562/p82b96-i2c-level-shifter-pvcc-6v-between-p82b96-master-and-p82b96-slave

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9543A

Eric - San、

我有一个与 E2E 相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/854518/3162483#3162483 

您推荐的 I2C 电平转换器是 PCA9306或 TCA9543A、但 我应该将电源从5V 更改为6V、但 PCA9306和 TCA9543A 绝对最大值为5.5V。 您是否有另一个可 在6V 时使用的推荐 IC?
如果没有、我将考虑。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    如果不进入隔离器件类别、我们就不会有适合原理图需求并在6V -Vcc 下工作的 I2C 缓冲器或开关。 如果可能、我建议重新设计、允许在 P82B96进行升压之前切换 I2C 总线。 然后、可在扩展总线上使用6V 上拉电阻器、而主板本身可使用更多标准缓冲器或开关。  

    如果此解决方案或上一帖子中的其他建议不可行、请告诉我您的限制、我可能会提供另一种选择。 如果您想在离线论坛中讨论重要的设计元素、我也可以通过电子邮件直接提供支持。  

    此致、

    Eric

    P82B986  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    感谢您的评论。
    我想脱机与您交谈。

    此致、
    Akihisa Tamazaki