This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:通用 USB-C 问题-配置选项

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25810, TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855675/tpd2s300-general-usb-c-question---configuration-options

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件:TPS25810TPS65988TPS25820

大家好、随附的是我们希望解决的 USB-C 电源架构的方框图。  以下是实施 USB-C 电源可能存在的配置:

充电器已连接。

USB-C 充电器为平板电脑和扬声器放大器板提供充电电源。 应为放大器板提供5V 1A 电流、平板电脑和墙式充电器之间协商的任何电源。 平板电脑和放大器板都有自己的电池充电和电源路径控制器电路。

USB-C 设备已连接

输入设备–键盘、键盘、头戴式激光笔等、充当平板电脑的常规 USB 输入设备。 USB-C 端口必须为平板电脑提供的器件提供 USB 2.0电平电源(5V、<1A)。 放大器板不得耗电。

USB-C 闪存已连接

拇指驱动器用作平板电脑的正常拇指驱动外设。 电源是在从平板电脑到拇指驱动器的5V 非协商电源下提供的。

未连接任何设备

USB-C“集线器”通常始终连接至平板电脑和放大器板。 必须不消耗任何电流或一些低于微安的标称低功耗模式电流。 平板电脑和放大器板应由其尊敬的电池供电、而不应尝试从另一个电池消耗功率。

 

数据是从平板电脑到集线器下行端口的专用直通。 当闪存驱动器或其他 HID 设备连接到集线器时、平板电脑是 USB 主机。 当充电器连接到集线器时、平板电脑是充电器的供电设备。  如果您可以提供解决方案,请告诉我!

 

e2e.ti.com/.../USB_2D00_C.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您可以将 TPS65988用作双端口 USB Type-CTm和 USB PD 控制器以及 TPS25810/20,如下图所示:  

    TPS25820将用作 USB Type-C 1.5A 源控制器。

    谢谢、

    Emma