This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:Linux 平台驱动程序

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855238/tdp142-drivers-for-linux-platform

器件型号:TDP142

您能否告知 您是否有适用于 Linux 平台的示例驱动程序和示例代码?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    TDP142可配置为 GPIO 或 I2C 寄存器模式、TDP142无需驱动器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否提供编程手册或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    请参阅 TDP142数据表的第8.6节"寄存器映射"。  

    寄存器0x0Ah:EQ_OVERRIDE 和 CTLSEL 位

    每个通道均衡器设置的寄存器0x10h 和0x11h。

    谢谢

    David