This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:插入损耗

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855068/sn75dp130-insertion-loss

器件型号:SN75DP130

你(们)好,先生  

如果我使用 DP130并通过 DisplayPort 信号完整性  

DP130可涵盖的输出插入损耗量(我的 SAW 数据表中包含输入插入损耗数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP130具有四个预加重电平、最大电平为9.5dB。 假设 RX 没有均衡功能、则应将输出插入损耗设计为9.5dB 以内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    我参考 DP130数据表中的图7,您的意思是 DP130前置通道可以支持13dB 的损耗,后置通道可以支持9.5dB,这是正确的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    谢谢

    David