This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0376:哪款 SDI 时钟恢复器是我的应用的最佳选择?

Guru**** 2864080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0346, LMH0366, LMH0376, LMH1226, LMH0318, LMH0397, LMH1219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854008/lmh0376-which-sdi-reclocker-is-the-best-candidate-for-my-application

器件型号:LMH0376
主题中讨论的其他器件:LMH0346LMH0366LMH1226LMH0318LMH0397LMH1219EVM

尊敬的 TI 支持人员:

我正在寻找具有   以下特性的3G-SDI 时钟恢复器(用于为进入电路板的3G-SDI 输入重新计时):

-理想情况下为单个2.5V 电源

-完全无需外部时钟

-必需: 只能通过引脚搭接操作 (无 SPI/SMBus)

我确定了以下部件:

- LMH0346、但它需要3.3V 和外部时钟

- LMH0366、但根据 下面的威胁、  可能需要先通过 SPI 对其进行编程才能获得 良好的性能  

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/464320?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH0366

- LMH0376似乎满足了我的所有需求

实际上、考虑到我的需求、我认为 LMH0376是最适合的器件。

请确认吗?

或者是否有其他器件可供建议?

谢谢、

Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    相反、建议使用以下器件之一:

    1)。 LMH1226:这是一款12G SDI 时钟恢复器、具有一个50欧姆输入和两个50欧姆输出。 如果需要、这可用于3G 和未来的12G 升级。

    2)。 LMH0318:该器件具有两个50欧姆输入、一个75欧姆输出和另一个50欧姆输出。

    3)。 我不知道您的应用的总体方框图、但 LMH0397也可能适用于此应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。

    LMH1226看起来确实非常有趣。

    但 LMH0376 似乎也很有趣。 PLL 带宽(3.5MHz)比 LMH1226 (5MHz)窄。

    由于我不需要去加重、并且希望在输出上达到800mVpp、考虑到该器   件只能使用引脚束带、LMH0376看起来非常适合这种情况。

    您在建议列表中没有提到 LMH0376、因此 考虑将该器件用于我的应用可能是错误的?

    感谢您的解释、

    此致、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    对于引脚搭接、我建议使用前面提到的三个器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。 因此、我将仅在引脚搭接模式下使用 LMH1226。

    我还需要在 FPGA 和光发射器之间使用3G-SDI 时钟恢复器。 输出必须符合 SMTPE-424M。

    您能否确认引脚搭接模式下的 LMH1226也适用于此"输出" 应用?

    我是说 、LMH1226同时适用于输入和输出应用?

    再次感谢您、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    LMH1226是重定时器或时钟恢复器、可用于输入侧和输出侧。 实际上、您可以通过获取 LMH1219EVM 来检查该部件、并在 LMH1226模式下运行该部件(使用50 Ω 输入而不是75 Ω 同轴电缆模式)。 您可以将其连接到您的光学模块或执行所需的任何其他测试。

    此致、Nasser