This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:DRP 模式下的灌电流和拉电流功能

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850719/tusb320evm-sinking-and-sourcing-capabilities-on-drp-mode

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320

Hei、

我将在 DRP 模式下测试 TUSB320EVM。 例如、我尝试通过 USB-C 为手机供电以进行充电(EVM 的输入电源来自 USB Micro B、至少为5V/2A) 通过将 Micro USB B (TUSB320)上的电话连接到移动电源(能够提供5V/3A 电流)、并将 TUSB320上的 USB-C 连接器连接到移动电源(可提供5V/3A 电流)、

我一直遵循用户指南、SW1处于 DRP 模式。 我在两种情况下都得到 D10点亮、而在拉电流模式下则得到 D4点亮。 但是、我怀疑 D7 (灌电流)和 D11 (拉电流)可能是问题所在、因为它们的额定电流非常低。  我在灌电流时测量了 D7两端的电压、达到400mV。 您能确认情况是这样吗? 如果是、如果可以提供高达3A 的电流、为什么 EVM 上有如此低电流的二极管?  

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D9是否安装在 EVM 上? 您是否 通过 micro-AB USB2连接器(J6)将 EVM 连接到 USB 主机系统、同时通过 J5或 Type-C 连接器 J7中的5V DC 提供5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei Brian、

    感谢您的回答。 D9未安装且处于供电模式、例如、我将 USB micro (J6)连接到移动电源、并将 USB-C 连接到手机进行充电。 由于它消耗的电力太少、因此移动电源会关闭。 我更改了 D7和 D11以获得更强大的二极管、它的工作方式符合我的要求、消耗更高的电流并为手机充电。

    我从未使用 J5为 EVM 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷、似乎 D7/D11功能不强大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei Brian、

    我将其更改为更强大的肖特基二极管、效果很好。 为什么这些原始二极管这么弱? 它背后是否有目的? 令我惊讶的是、我只有第二个指出了它(有一个主题讨论为手机提供电源、讨论了相同的问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么、开发 EVM 的人不再与我们的团队合作、但感谢您对其进行测试并向我们提供反馈。