This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:工业温度范围的替代产品

Guru**** 2762875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855186/ds90c387a-alternative-with-industrial-temperature-range

器件型号:DS90C387A

大家好、

我正在寻找 LVDS 双 °°发送器并将其凸点到 DS90C387AVJD/NOPB 中、但我注意到温度仅为-10 ̊ C 和-80 ̊ C。 我们是否有任何可涵盖-40°至-85°整个工业温度范围的双通道替代产品?

请告诉我您的想法。

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    遗憾的是、我们没有具有相同双像素功能和扩展温度范围的替代方案。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    双像素意味着双通道?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    是的、 DS90C387A 承载两个通道(像素)。  

    此致、

    Casey