This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:811S-Q1在链路断开时进入睡眠模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851536/dp83tc811s-q1-811s-q1-enter-sleep-mode-while-link-down

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD9248UCD9240

大家好、

客户想知道811S-Q1是否可以在链路断开时进入睡眠模式? 还是必须处于链路启动状态才能进入睡眠模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    "进入睡眠模式后、除 MDI 上的能量检测外、所有 PHY 模块都将被禁用。 所有寄存器配置在睡眠模式中丢失。 在睡眠模式下、无法建立链路、无法传输或接收数据、并且 SMI 访问不可用"

    这来自数据表的"8.4.8睡眠"部分。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、我想问您一些有关 UCD9248的问题

    1.对于参考 KC705设计的 myown 板,首先,我从 www.xilinx.com/.../56811.html 下载 ucd9248的.xml 文件。当我将.xml 文件加载到设备时,出现以下错误:

    14:57:14.218客户错误汇总电源轨1上的 READ_VOUT (0.003V)不在 VOUT_COMMAND (1.000V)的3%以内
    14:57:14.239 CUSTOMER_LOGONLY 错误摘要 READ_VOUT 在电源轨#1 (0.003V)上未处于 TIDP.Factory.TaskLibrary.UCD9240.Validate_Vout_Device_Reading (Int32 RAILE_Rails、doubper%_pass)的3%以内(1.000V)、位于 c:\percent _TaskLibrary\tid.inary\tid.intrine.tidp.t.intractu.ins\tid.inum_Workline.tid.inum_workout.tractu.ins\tid.ines\factu.ines\factu.ines\cd.ines\fines\fine.tid.ines\fintractu.ines\fine.tid.ines\fines\fintractu.ines\fines\fines\fines\fines\fintractu.in

    对于 KC705、FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 找不到器件。我看不到任何电源轨信息。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    我的问题是、我们是否可以在链路断开期间进入睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在  "电源管理论坛"中发布有关 UCD9248的问题、专业工程师可以在那里为您提供帮助。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    您能给我们提供有关您的应用的更多详细信息吗? 为何在链路断开期间尝试进入睡眠模式?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferry、

    如果这仍然是一个问题、您能否向我提供有关用例和应用的更多信息?  为何在链路断开期间尝试进入睡眠模式?

    谢谢、

    Vibhu