This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:具有 SPI 驱动器的 CANFD 接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855660/tcan4550-canfd-interface-with-spi-driver

器件型号:TCAN4550

你(们)好

我是否可以在 imx6ULL 处理器中使用 CANFD 并连接到 SPI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pooja、

    TCAN4550器件实现了 CAN 物理层、未连接到特定的处理器。  您只需确保可以进行正确的 SPI 函数调用来配置器件以及发送和接收 CAN 帧。  您可能需要参考器件产品文件夹中链接的软件用户指南和参考代码库、以更好地了解所需的代码:

    https://www.ti.com/product/TCAN4550-Q1

    如果您有任何具体问题、请告知我们。

    此致、
    最大