This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300A - USB-C 保护器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854693/tpd6s300a-tpd6s300a---usb-c-protector

器件型号:TPD6S300A

大家好、

我的客户的产品位于机身上、产品的输入是 USB-C、我可以像为您提供5V @ 1/2A 的智能手机那样使用交流/直流为产品充电、也可以使用计算机 USB 为产品充电。

当用户进行淋浴或甚至运行产品时、即使在产品支持 IP-68时、USB-C 连接器也会在几次烧伤后(可能 GND 和 Vbus 之间存在短路)、但产品仍能正常工作、因此他们希望添加 USB-C 保护器、如 TPD6S300A。

TPD6S300A 是否支持潮湿? 如果是,盐度是多少?

TPD6S300A 是否支持短路?

TI 是否有适用于此类解决方案的应用或参考设计?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    TPDS300A 提供具有20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护的 USB Type-C 端口。  

    我正在咨询我们的专家、以了解有关水分支持的更多信息、并将在下周初跟进。  

    对于参考设计、下面是数据表中显示器件典型应用的图30。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    TPD6S300A 可在湿气对 CC 或 SBU 引脚与 VBUS 短路时提供保护。 这是器件提供的唯一防潮保护。 这应提供您所需的适当保护。 例如、如果 CC 接地短路、VCONN 开关中的电流限制将提供保护。

    如果 SBU 未被使用、SBU 路径可被用于 D+/D-、所以在这种情况下、D+/D-受到 VBUS 短路保护。

    谢谢、

    Emma