This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:TPS65987DDJ 的重定时器建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855559/tps65987ddj-re-timer-recommendation-for-tps65987ddj

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: TDP142SN65DP141

大家好、

我的客户将在其笔记本电脑项目中使用 TPS65987DDJ。 (使用 英特尔平台: Tiger Lake)

您是否有任何有关 DP 的重定时器解决方案的建议?

谢谢!

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我将您的重定时器问题重新分配给高速信号调节团队。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie

    我们只有线性转接驱动器解决方案。 对于 DP 线性转接驱动器解决方案、我们有 SN65DP141或 TDP142。

    谢谢

    David