This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:锁定频率裕度

Guru**** 2661385 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848936/ds92lv0422-lock-frequency-margin

器件型号:DS92LV0422
主题中讨论的其他器件:DS92LV0421

您好!

客户使用 DS92LV0421 / 0422作为摄像头链路产品。
摄像头链路标准的时钟频率为20-85MHz、
超出串行器/解串器时钟频率范围、
但在客户条件下可锁定至85MHz。

因此、他们希望估算客户条件具有的工作频率裕度。
工作频率裕度的温度依赖性和内核电压依赖性是多少?
它不必是保证值。

[客户条件]
℃:-5 ~ 45 ̊ C
解串器内核电压:1.8V

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    我们仅在数据表中列出的参数中验证了器件的性能、因此遗憾的是、我们无法提供这些参数之外的任何裕度。 客户应确保该器件与 PCLK <= 75MHz 的频率配合使用、以便在器件变化和应用条件下不会出现故障。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    很抱歉我迟到了。

    请允许我再问一个问题。
    我认为、即使在 PCLK <75MHz 时、锁定频率也具有温度依赖性和内核电压依赖性。
    是否存在温度依赖性和内核电压依赖性的趋势?
    我期待你的意见。

    例如、
    ・温度越高、锁定频率越低。
    ・内核电压越高、锁定频率就越高。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    在器件的整个工作温度范围内、PCLK 频率达到75MHz。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我想检查锁定频率对温度和内核电压的依赖性。
    请告诉我这些信息吗?
    它不必是保证。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    我们无法提供数据表建议之外的任何内容。 75MHz PCLK 频率可在数据表中指定的整个器件工作温度范围和内核电压范围内使用。  

    此致、

    Casey