This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:ASSR 控制

Guru**** 2944540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855593/sn65dsi86-assr-control

器件型号:SN65DSI86

是否可以通过将 B00写入寄存器0x5A 中的位1:0来禁用 SN65DSI 中的 ASSR?  在数据表的第48页中说明了这一点

“ASSR_CONTRAL.This 域控制使用的扰频器种子。 标准 DP 扰频器种子

值为0xFFFF。 ASSR 种子值为0xFFFF。 如果对 TEST2引脚采样、该域为 R/W

EN 的上升沿和第7页偏移量0x16的位0上的高电平被置位。 否则、此字段为只读字段。

00 =标准 DP 扰频器种子。

01 =备用扰频器种子复位(默认)。

10 =保留。

11 =保留”

我们非常感谢您很快就能回答这个问题、因为我们现在正在对电路板的第二个旋转进行更改、而且我们无法使 eDP 正常工作。 在第一个旋转中、我们将 TESTS2 (B5)直接接地。 在第二个方面、我们将使其能够连接到高电平。 问题是、这会解决我们的问题、还是需要其他解决方案?

 

选择标准 DP 扰频器种子时,是否可以使用不支持 ASSR 的面板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保 TEST2引脚为高电平、然后

    ==== ASSR RW 控制====  
    FF 7. />  
    16 1. />  
    FF 0 />

    我将确保内部生成的色条首先与 eDP 面板一起工作。

    谢谢

    David