This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962-Q1配置查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1, DS90UB936-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854944/ds90ub962-q1-ds90ub962-q1-configuration-inquiry

器件型号:DS90UB962-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB936-Q1DS90UB933-Q1DS90UB935-Q1

尊敬的 TI 团队:

对于下面显示的配置、我想知道是否正在从 DS90UB962-Q1接收视频

在发送图像时不会丢失 Embedden Data On。

DS90UB933-Q1 (Raw12bit)--> DS90UB936-Q1 --> 1端口(双通道) ISP 输入  

                                         1端口(双通道) DS90UB935-Q1 -> DS90UB962-Q1

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    我没有看到配置有任何问题。 借助 DVP 模式(933)、您可以使用寄存器0x4B 对最多3个要作为嵌入式数据包发送的第一长数据包进行编程。 您是否遇到问题?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    感谢您的回答。

    在数据表中、RAW_EMBED_DTYPE 不会影响 CSI-2接收器。 它称为。

    我想查看下面的内容。

    并行数据中的嵌入式数据发送数据后、输出将输出到 DS90UB936-Q1 CSI-2。

    该信号在将输出信号从 DS90UB935-Q1传输到 DS90UB962-Q1时、

    我想了解是否可以在不丢失板载数据的情况下传输数据。

    我可以传输内置数据和视频数据吗?

    示例)  

    例如、如果在发送1000个数据包时嵌入了3个数据包、

    dS90UB933-Q1->DS90UB936-Q1->DS90UB935-Q1->DS90UB962-Q1

    在 DS90UB962-Q1架构中、仍会接收1000个数据包、包括嵌入式数据?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    是的、这是可能的、您不会丢失此架构中的3个嵌入式数据包。

    此致、

    Casey