This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:有关 P82B986规范的查询

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9543A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854518/p82b96-inquiry-for-p82b986-specification

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9543APCA9306

大家好、团队、

我想使用 P82B96作为以下方框图。

但我很担心、因为我在数据表中找到了以下内容。  

我有一些问题。
Q1)我们能否将 P82B96用作上述方框图?
Q2)如果 Q1是、 您能说出 建议使用的开关 IC 是什么吗?  

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我在上面显示的应用中使用 P82B96没有问题。 您突出显示的部分是指在器件的 SCL (Sx)和 SDA (Sy)侧使用的静态电压偏移(SVO)。 只要 SVO 的两侧没有连接在一起、它们就不会相互干扰。  

    我将再次与开关建议保持联系。 继电器板是否有任何特定的设计要求?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的快速回复。

    我认为没有具体要求。  我想尝试在主设备和2 x 从设备之间进行 I2C 通信、这些通信由 主设备的 GPIO 进行切换。 SDA 和 SCL 线路的上拉电 压为5V。  

    您是否有推荐  的开关 IC?  我认为低导通电阻器件会很好。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    在本例中、开关选择有点棘手。 由于器件的 Tx/Ty 侧具有与典型 I2C 驱动器不同的阈值特性和驱动器强度、以便支持大得多的总线电容、因此大多数传统开关解决方案都不适合这种环境。

    如果开关已启用两条从线路、然后需要将 ACK 返回主器件、则需要在允许的 ACK 时间内驱动整个电缆网络的电容值。 由于我们的开关器件设计为在400pF 总线上工作、这很可能无法实现。

    我建议使用 TCA9543A 在主板上的 P82B96之前切换 I2C 总线(这需要另一个 P82B96来驱动第二条线路)、并且实际上有两条来自主 PCB 的 Tx/Ty 总线电缆。 这样就无需使用继电器板、但仍然允许由 I2C 主设备控制开关、而无需任何额外的 I/O 引脚。

    还可以使用具有使能功能的导通 FET 缓冲器解决方案(如 PCA9306)来切换 P82B96 Tx/Ty 线路。 但是、这将需要两个并联连接到 I2C 总线上的缓冲器器件由 MCU 的 I/O 控制、以启用/禁用用作开关。 尽管该器件的导通 FET 特性可能比真正的缓冲器更适合高电容总线、但它仍不能在这种环境下运行、并且可能会出现一些不良行为。

    请告诉我、您是否希望澄清其中的任何一项建议、或者您是否希望考虑其他设计要求。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    感谢您的评论。 我明白了。
    如果我有其他问题、我将发布另一个 E2E 主题。

    此致、
    Akihisa Tamazaki