This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:电容器精度

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854923/trsf3232e-capacitor-accuracy

器件型号:TRSF3232E

您好!

我的客户想知道、由于直流偏置或温度依赖性、C1 ~C4需要多大的精度。

我读取 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works 时、C3应该大于 C1。 但是,您能否给我建议用户应该遵循的百分比,例如 C1 = 0.1 +/-??% UF?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    这是一个好问题。   建议电容器的容差 为+/- 10%或更小、尤其是 您会关注  输出 电压的纹波。 毕竟、电容值的比率很重要。 一般而言、X5R 或 X7R 应该足够好、具体取决于您的应用。 由于电容器具有相同的温度系数、因此绝对变化可能不那么重要。  考虑到电容器的工作范围、电压和频率的变化并不显著。 希望这对您有所帮助、如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao