This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:ds90ub962-Q1与 ds90ub953-Q1不兼容

Guru**** 2548930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, DS90UB953-Q1, DS90UB962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853705/ds90ub962-q1-ds90ub962-q1-don-t-compatible-with-ds90ub953-q1

器件型号:DS90UB962-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1EVMDS90UB953-Q1

大家好、

我使用 DS90UB954-Q1EVM 快速入门演示电路将 ds90ub962-Q1芯  片更改为支持 ds90ub953-Q1 mipi 输出。

但是 、我们发现 ds90ub962-Q1 与 ds90ub953-Q1不兼容。 当962连接到953时、链路会丢失;当与933连接时、链路将正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chingte、

    对于使用962和953、必须确保 CSI-2模式的 MODE 引脚搭接正确。 如果您之前使用的是933、则器件会被绑定到原始模式以实现向后兼容性。 有关 MODE 引脚搭接的详细信息、请参阅962数据表。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、  
      感谢您的回复、我们已将962更改为 CSI-2模式、但962 stil 无法与953链接。
      我们知道:DS90UB953-Q1 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器  
       DS90UB962-Q1四路3Gbps FPD-Link III 解串器集线器

      DS90UB953-Q1是否需要降低链路 962的带宽或频率?
      或者、我们需要将 POC-LVDS 滤波器更改为953侧或962侧?


    BR
    /平泰卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chingte、

    3Gbps 是指 CSI-2带宽减少到962、而不是 FPD-Link 部分的实际线路速率。 您还可以检查953的模式搭接并发送原理图、以便我查看一下吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey;

       当然、请参阅随附的电路、感谢您的帮助。
    BR

    /平泰卢
    e2e.ti.com/.../4375.ds90ub960_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chingte、

    原理图中存在几个可能导致问题的问题。 请参阅随附的标记

    e2e.ti.com/.../reviewed_5F00_4375.ds90ub960_5F00_2-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    Casey