This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:在初始状态下、B 到 C 的连接不好。 检查是否存在任何电路问题

Guru**** 2935570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852255/hd3ss215-in-the-initial-state-the-b-to-c-connection-is-not-good-check-for-any-circuit-problems

器件型号:HD3SS215


问题是、如果您希望从 b 连接到 c、

不应立即将 DX_SEL 设置为高电平、而应将5秒低电平连接至高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有显示您所面临问题的示波器捕获?

    tSWITCH_OVER 是当数据、AUX、DDC 信号的 DX_SEL 或 AUX_SEL 状态发生更改时在端口之间切换的时间、典型值为0.7uS、最大值为1uS。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭了,因为没有关系