This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:有关客户/标准数据速率的问题

Guru**** 2874500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851512/ds110df1610-question-about-customer-standard-data-rate

器件型号:DS110DF1610

您好!

   客户想要检查 CDR 锁定功能。   SFP 输出 频率为10.3125 GHz。

在第一个测试中,它们使用 标准数据速率方法设置与 SFP 相同的数据速率。 请参阅 d/s 7.2.1数据速率选择(速率/子速率表)。 CDR 被锁定。   

第二项测试,它们设置的数据速率不同于 SFP 采用手动数据速率方法。 CDR 失去锁定。  

第三项测试是使用手动数据速率方法设置与 SFP 相同的数据速率。 CDR 已锁定。

问题在第四次测试中。 它们使用标准方法设置的数据速率与 SFP 不同、但 CDR 仍然显示锁定。

我每次他们更改复位 CDR 的数据速率时都进行了检查。 客户想知道标准数据速率是否与输入信号 频率不匹配

ds110df1610是否自动使用手动数据速率设置?  

谢谢

寄存器配置

SFP

CDR 状态
测试1   标准10.3125GHz 10.3125 GHz 已锁定
测试2   手册   9.95328GHz 10.3125 GHz 失锁
测试3.   手册   10.3125GHZ 10.3125 GHz 已锁定
TEST4   标准 9.95328GHZ 10.3125 GHz 已锁定 锁定原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行测试4时、以下通道寄存器的值在哪里?

    • 0x02
    • 0x2F
    • 0x64
    • 0x1E
    • 0x8F

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

       客户将在下周休假。 我将 在下周更新这些寄存器的值。  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提供的任何更新?