This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780-Q1:设计匹配问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848335/sn65hvd1780-q1-design-matching-questions

器件型号:SN65HVD1780-Q1

大家好、团队、

下面是 有关 SN65HVD1780-Q1匹配设计的一些问题。 请仔细研究并提出您的建议。

下面是从侧 收发器设计。 对于主侧收发器、我们是否需要设计 B/A 等轴测差分线路? 什么是差分阻抗?

  

2、 主 从侧端接电阻器是否需要相同?

差分线路上的阻尼电阻器要求是什么?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    您可能需要参考此应用手册以更好地了解 RS-485:

    http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

    传输线路本质上通常用作差分信号、这意味着两个线对之间具有等效长度、并且具有受控的差分特性阻抗。  这一点在较高的数据速率下尤为重要、因为在较高的数据速率下、通过电缆的延迟相对于信号波形的转换时间变得显著。

    大多数 RS-485应用使用120欧姆的环境、这意味着传输线路的差分特性阻抗为120欧姆、端接电阻值与之匹配。  驱动器通常需要支持足够的输出电流来处理两个并联终端(以及进入每个接收器的一些额外泄漏电流)、因此这两个终端通常放置在总线的每个端点。  将线路末端端接与电缆阻抗匹配可防止在阻抗不连续时发生信号反射。

    不过、如果应用需要、可以使用其他电阻。  而且、在许多情况下、由于信令速率较低或布线距离较短、端接并不重要。  对于给定的设置、您可以通过检查示波器上的差分线路和接收器输出来评估信号完整性、以确保正确接收数据。  不过、在更改端接电阻时、我建议将 A 和 B 线路之间的总等效电阻保持在54欧姆以上(因为这是指定驱动器电路时假定的最坏负载条件)。

    串联阻尼电阻是可选的、通常用于通过限制输入电流为收发器提供一些额外的保护。  不过、当与总线终端配对使用时、这些值可能会导致衰减、因此请注意不要使用过高的值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    感谢您的回复。 我有另一个问题。

    1:下面是客户的连接1、其中 B 下拉至 GND、A 上拉至 VCC。

    2、还有另一个连接2、其中 A 下拉至 GND、B 上拉至 VCC。

    这两种连接之间有何区别? 这  两种连接的建议应用场景是什么?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    上拉/下拉电阻器用于在总线未被有源收发器强力驱动或电缆断开的情况下将接收器的输入偏置为已知状态(高电平或低电平)。  因此、在这种情况下、所需的接收器输出状态将决定哪个线路应上拉为高电平、哪个线路应下拉为低电平。

    大多数 UART 通信线路将在空闲时保持逻辑高电平状态、并使用逻辑低电平"开始"位以信号形式指示字或帧的开始。  在这种情况下、最好将 A 连接到高电平、将 B 连接到低电平、以便在未驱动时将差分线路保持在高电平。  然后、一旦收发器在发送开始时激活、它就可以通过发送此起始位开始。

    将 B 拉高和 A 拉低会产生相反的效果-它会使总线的"默认"状态为低电平。  客户可能使用的数据协议要求这样做、但这种情况往往很少见。  因此、您可能需要仔细检查这种连接是否是预期的、还是只是错误。  (有时会对 A/B 差分对的哪一半应被视为"同相"、哪些应被视为"反相"存在一些困惑。)

    顺便说一下、这种空闲/开路状态偏置通常称为"失效防护偏置"、您可以在本博客中阅读有关该偏置的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/12/06/rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network

    此致、
    最大