This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:断电序列查询&修改

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855048/xio2001-power-down-sequence-query-modifications

器件型号:XIO2001

您好!

我是指 Thread ID #839805、我对此主题还有其他问题。 我正在尝试使用以下设置修改我的设计、以及 XIO2001是否仍能正常断电?

在断电序列时、如果同时将 PERST (置位 PERST)和(移除 REFCLK)置为有效、我的断电序列是否会崩溃?

2. VDD_15、ADD_33和 PCIR 几乎同时关闭(相隔+-2ms)、没有特定的顺序。 (注意:PERST 和 REFCLK 关闭后、电源轨打开60ms)

感谢此查询的一些建议源。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    您描述的断电顺序应该正常。

    此致、

    Davor