This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:最小走线长度?

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853583/ds110df111-minimum-trace-length

器件型号:DS110DF111

我曾考虑在程序上使用 DS110DF111重定时器来解决信号完整性问题。  一位同事提到、当重定时器和正在重定时的器件之间的布线长度不够长时、他听说有人使用其中一个器件时出现问题。

 

有人能否提供与此问题相关的任何详细信息?  我检查一下论坛、似乎没有匹配的地方。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    没有绝对最小值、对于极短的长度、我们可以对重定时器配置进行编程或调整、以确保强大的 Tx/Rx 性能。

    作为一般的信号完整性规则(为了获得最干净的眼图) 、我建议将重定时器输出与任何连接器保持至少1英寸的距离。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    通常、重定时器和器件之间的重定时间隔约为5-7英寸。  尽管如此、重定时器将位于一 个小型回送板上、这基本上是 一个匹配连接器和重定时器。   与重定时器和连接器之间的距离 将会超出我猜的1英寸分钟。  

    此外、计划是为正常运行引脚搭接部件。  我们将对其进行布局、以便更改捆绑选项、允许 I2C 询问提取眼图 并验证设计、但没有计划  正常进行 I2C 控制。

    如果您有任何可以分享的建议或缓解建议、请告诉我。

    感谢您的回答、

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    该距离听起来不错。  在5-7英寸距离处、我不会有任何问题。  当连接器距离重定时器输出~ 1"时、我建议 优化连接器尺寸、以尽可能保持传输线路目标阻抗。

    对于许多小型连接器、这仅涉及高速 连接器引脚下方的少量 GND 释放。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢!