This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:如何降低 TLK1221 BER

Guru**** 2909460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851989/tlk1221-how-to-reduce-tlk1221-ber

器件型号:TLK1221

您好!

我的客户在工业喷墨打印机项目中使用了 TLK1221。 3米电缆不存在 BER 问题、但5米电缆出现 BER 问题。

附件为原理图 、未焊接 R340和 R341。 客户通过以下修改进行了调试、以获得一些改进、但无法避免 BER。 请提供如何避免 BER 问题的指南吗?

1、测试1: 将3C11,3C12,3C13,3C14更改为0.1uF、获得比特尔改进。

2、test2:  将 3C11,3C12,3C13,3C14更改为0.1uF、并删除 了 R346,R347、获得更多改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLK 接收器的输入信号是什么样的? 是否满足每个数据表中0.25UI 的最小输入眼图张开度?

    您是否尝试提高发射到5m 电缆的信号的 Tx 振幅?

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 网站上的 TLK1221数据表中没有关于如何增加 Tx 振幅的指南。

    请提供更多指南吗? 谢谢。

    此致

    Seanzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的错误是、输出幅值固定为大约850mVppd 的典型值。

    对于交流耦合电容器、我建议您使用0.1uF 的值。

    我认为您的应用电路应该与 TLK1221数据表中的图12类似。 具体而言、除了 TX 输出和 Rx 输入上的交流耦合电容器以及50欧姆单端终端和共模电容器之外、TLK 高速输入和输出上不应需要任何其他外部组件。 您应该能够摆脱 R340 - R349。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的帮助下、此问题已通过使用更好的材料电缆解决。

    此致

    张青恩