This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:热开关放置?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855057/tca4311a-hotswappale-placement

器件型号:TCA4311A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A

您好、先生、

我的客户计划将 TCA4311A 用于  HotSwapale 缓冲器以防止主机信号。
您能否提供帮助以建议 TCA4311A 的哪种放置方式适合热插拨缓冲器功能? A 侧还是 B 侧?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    TCA4311A"内部"应放置在热插拔到背板的电路板上。 从图示中可以看到 HDD SLED 是热插拔的、因此 TCA4311A 应该位于 HDD SLED 或"B"侧、就像您拥有它一样。

    我还想建议评估我们目前正在进行采样的 TCA9511A。

    谢谢、

    -Bobby