This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:LED 操作

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850476/dp83867e-led-operations

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:66AK2H14DP83867CS

8.

大家好、我使用 DP8367 PHY 连接66AK2H14处理器。 我已经通过 SGMII 接口将 PHY 连接到 ARM+DSP 处理器。 我尚未使用任何引导代码对 DSP/ARM 进行编程。 当我将以太网电缆插入 RJ45连接器时、我看不到任何 LED 在 LED_0 (建立链路)或 LED_1 (1000BASE-T)链路上切换。 我正在将电路板连接到笔记本电脑、因此我想我会看到一些 LED 闪烁。 当我将以太网电缆插入66AK2H14 EVM 时、LED 闪烁。 我应该看到一些闪烁吗? LED_2始终为高电平。

有人说、在配置 ARM+DSP 处理器上的端口之前、我不会看到任何操作、但我不是该领域的专家、我们现在正在努力配置/初始化端口。  

我探测了 CLK_OUT 引脚、我确实看到了25MHz 参考时钟。 我还探测了所有自举引脚。  

我只是想简单地插入一根连接到笔记本电脑的以太网电缆、我会看到 LED 闪烁或保持亮起。  

这是我的原理图

e2e.ti.com/.../ARM_5F00_DSP_5F00_MOD-37.pdf

如果有人可以帮助我、请向我发送您的评论。

谢谢、  

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我现在正在回顾这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    有关原理图的一些内容:

    RBIAS 应为11k 欧姆

    PHY 侧 RJ45的中心抽头需要相互隔离。 您使用的一个将所有中心抽头短接在一起。

    LED 引脚上有并联下拉电阻器。 LED_2电路正常、因为您将引脚引导至低电平、因此 PHY 将对该引脚进行采样以进行 MODE1引导。 然而、LED_0和 LED_1被拉高。 您需要添加一个并行上拉电阻器、以便 PHY 进入 Mode4自举。 LED_0和 LED_1默认不会闪烁。 当存在链路和1000Mbps 速度时、它们将保持常亮状态。 LED_2设置为针对 RX/TX 活动闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    大家好、感谢大家注意到我的错误。 在第2个问题上、您有什么建议我删除 C275和 C276?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    您在原理图上恰好讨论了哪些电容器? 我在中心抽头附近看不到 C275或 C276。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我在这里错了、请纠正我的问题:

    LED_0在模式4中需要我吗? 镜像启用和 SGMII。 哎呀、我应该得到它。  

    我将 LED_0悬空。

    LED_1是 mod4、拉高、在原理图中正确、对吗?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我应该说 C770和 C771。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计完成后、我错过了 DP83867CS 数据表中的图26。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您使用的磁性元件不正确。 为了使 PHY 正常工作、您需要磁性元件、其中中心抽头不会全部短接在一起。 它们需要隔离。 请参阅我们的数据表和部分 TI 参考设计。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    大家好、在原理图 R89中、未安装 R84和 R91、并且所有 LED 均被拉高。 是这样吗?

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的 Rlo 引导自举电阻器应该为10K、并针对所有引导自举引脚安装用于 MODE4、我将在 SGMII 模式下运行。 这是正确的吗?

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、它被拉高。 您是否为搭接选择模式4? 如果是、那么 Idea Rhi 应为2.49k。 请查看我们的数据表、了解建议的电阻器比率。

    最棒的

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    大家好、我们使用的是 SGMII 接口、第36页的表5下有一条注释。  

    kΩ SGMII kΩ 4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω。

    这是不是正确的吗? 我是否遗漏了什么。 我必须承认、我不是第一次使用该器件。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将引脚44悬空、这可能是一个问题吗? 我在引脚18上看到一个25MHz 时钟、不确定是否会看到器件处于断电状态。 非常感谢、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    保持引脚44悬空是可以的。 您是否能够跟进罗斯在#3上的观点?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已决定更换 RJ45连接器、并查看这是否可以解决问题。 我们将在完成此操作时与您一起返回。 非常感谢您的所有建议。  

    尊敬的、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    我还忘了说、在仔细检查我的引导自举电阻器后、我发现我在 GPIOx 和 LEDx 引脚上使用了错误的值。 像往常一样,我的一团糟。  

    Joe