This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:丢失 SDA1信号

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854746/pca9306-lost-sda1-signal

器件型号:PCA9306

大家好,

当我调试电路板时,我没有 信号 sda1。 其他信号为可见的 SCL2、SCL1和 SDA2。 在所附的 img 中、您可以看到原理图。 上拉 SCL2和 SDA2位于另一张纸上(它们具有相同的值4.7K)。 封装为8-X2SON。  我的错误可能是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果 SCL1和 SCL2正常工作、则表明器件工作正常。 您是否已经验证了连接、以确保问题不像错过焊点那样简单? 丢失的波形是卡在高电平还是卡在低电平?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我用放大镜看到后、问题是焊点。 由于 DE 封装太小、因此修复非常困难。 我不知道真正的问题是我的 PCB 封装、但这是第二个电路板、占用了10倍多一点的空间。 该组件由一些无源器件组件、电阻器和电容器进行四舍五入。 我应该回顾这些要点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴您能找到问题!  如果您将来遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    最大