请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 大家好,
当我调试电路板时,我没有 信号 sda1。 其他信号为可见的 SCL2、SCL1和 SDA2。 在所附的 img 中、您可以看到原理图。 上拉 SCL2和 SDA2位于另一张纸上(它们具有相同的值4.7K)。 封装为8-X2SON。 我的错误可能是什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
当我调试电路板时,我没有 信号 sda1。 其他信号为可见的 SCL2、SCL1和 SDA2。 在所附的 img 中、您可以看到原理图。 上拉 SCL2和 SDA2位于另一张纸上(它们具有相同的值4.7K)。 封装为8-X2SON。 我的错误可能是什么?
谢谢。