This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822 OSC 级别要求

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851268/dp83822hf-dp83822-osc-level-requirement

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件:DP83822EVMDP83822I

你(们)好  

根据 DP83822规范、XI 引脚的要求可被用于 CMOS 级振荡器。 什么是 CMOS 级振荡器?  振荡器的电平要求是什么? VPP 级别? 是否有上升时间和下降时间要求?   由于某些装置在 生产过程中无法工作(pin17 LED 熄灭)。

请查找 OSC 波形以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    有关上述问题的任何更新。 如果 3.7V 以上的 OSC Vpp 进入 XI 引脚。 X1引脚是否会损坏? 是否有寄存器值可以检查 OSC 时钟是否正常? 谢谢、请提供建议!

    此致

    开尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我们在办公时间和周末之外不检查我们的 E2E、因此对延迟回复表示歉意。 CMOS 振荡器是 XI 引脚上的外部时钟的另一个选项。 有关 CMOS 级别的信息、请查看我们的 DP83822EVM 用户指南、了解有关规格和要求的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu179/snlu179.pdf

    您是否考虑改用晶体? 以下是我们有关时序要求和晶体规格的应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snla290/snla290.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    在您提供的文档中、未提及 XIN 最小电压电平和最大电压电平。 以及对振荡器的要求。 我们已经将外部振荡器用于系统时钟。 但是、解决了 EMI 问题、我们将 OSC 水平降低到2.0Vpp 、如下所述。 我们担心系统不稳定。 谢谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我想在这里关注开尔文的问题并分享更多信息。

    目前、我们发现晶体 Vpp 振幅将影响 DP83822I 的工作。 如果晶体振幅为2.6V (Kevlin 已连接波形)、DP83822I 无法获取 IP 地址、因此它不能在系统中工作。 但是、如果我们将晶体振幅更改为2.92V、DP83822I 将正常工作。 因此、我们想知道晶体的振幅要求是什么、例如最小 Vpp 或最大 Vpp、上升时间/下降时间或其他。

    我们还在问题发生时转储寄存器(Vpp=2.6V)和正常工作寄存器(Vpp=2.92V)、希望它能帮助您检查问题。

    出现问题:

    >执行 echo -en "$reg:"&& phytool write em1/9/0xd 0x1f && phytool write em1/9/0xe $reg && phytool write em1/9/0xd 0x401f && phytool read em1/9/0xe;done
    0x0000:0x3100
    0x0001:0x7849
    0x0002:0x2000
    0x0003:0xa240
    0x0004:0x01e1
    0x0005:0000
    0x0006:0x0005
    0x0007:0x2001
    0x0008:0000
    0x0009:0000
    0x000A:0x0100
    0x000B:0x1000
    0x000C:0000
    0x000D:0x401f
    0x000E:0000
    0x000F:0000
    0x0010:0x0002
    0x0011:0x0108
    0x0012:0000
    0x0013:0x0800
    0x0014:0x0014
    0x0015:0000
    0x0016:0x0100
    0x0017:0x00e1
    0x0018:0x0400
    0x0019:0x8009
    0x001A:0000
    0x001B:0x007d
    0x001C:0x05ee
    0x001D:0000
    0x001E:0x0102
    0x001F:0000
    0x0025:0x0040
    0x0027:0000
    0x003E:0000
    0x003F:0xb4ff
    0x0042:0x0042
    0x0106:0xb0bb
    0x0107:0x0605
    0x010F:0x0300
    0x0114:0x400a
    0x0116:0x0006
    0x0126:0x461b
    0x0155:0x0001
    0x0170:0x0e52
    0x0171:0xc85c
    0x0173:0x121e
    0x0177:0x189b
    0x0180:0000
    0x0181:0000
    0x0182:0000
    0x0183:0000
    0x0184:0000
    0x0185:0000
    0x0186:0000
    0x0187:0000
    0x0188:0000
    0x0189:0000
    0x018A:0000
    0x0215:0x01af
    0x021D:0x0600
    0x0403:0x9fcf
    0x0404:0x0024
    0x0428:0000
    0x0456:0x0008
    0x0460:0x0551
    0x0461:0x0410
    0x0462:0x0001
    0x0463:0000
    0x0465:0x0000
    0x0467:0x0f7f
    0x0468:0x0003
    0x0469:0x0040
    0x04A0:0x1000
    0x04A1:0000
    0x04A2:0000
    0x04A3:0000
    0x04A4:0000
    0x04A5:0000
    0x04A6:0000
    0x04A7:0000
    0x04A8:0000
    0x04A9:0000
    0x04AA:0000
    0x04AB:0000
    0x04AC:0000
    0x04AD:0000
    0x04AE:0000
    0x04AF:0000
    0x04B0:0000
    0x04B1:0000
    0x04B2:0000
    0x04B3:0000
    0x04B4:0000
    0x04B5:0000
    0x04B6:0000
    0x04B7:0000
    0x04B8:0000
    0x04B9:0000
    0x04BA:0000
    0x04BB:0000
    0x04BC:0000
    0x04BD:0000
    0x04BE:0000
    0x04BF:0000
    0x04C0:0000
    0x04C1:0000
    0x04C2:0000
    0x04C3:0000
    0x04C4:0000
    0x04C5:0000
    0x04C6:0000
    0x04C7:0000
    0x04C8:0000
    0x04C9:0000
    0x04CA:0000
    0x04CB:0000
    0x04CC:0x000c
    0x04D0:0x0302
    0x04D1:0x018b
    0x04D4:0x7220
    0x04D5:0xfbc1
    0x04D6:0x01c1
    0x3000:0x3100
    0x3001:0x7849
    0x3014:0000
    0x3016:0x0100
    0x703C:0000
    0x703D:0000

    正常工作(未插入电缆):

    0x0000:0x3100
    0x0001:0x786d
    0x0002:0x2000
    0x0003:0xa240
    0x0004:0x01e1
    0x0005:0x45e1
    0x0006:0x0005
    0x0007:0x2001
    0x0008:0000
    0x0009:0000
    0x000A:0x0100
    0x000B:0x1000
    0x000C:0000
    0x000D:0x401f
    0x000E:0000
    0x000F:0000
    0x0010:0x4e15
    0x0011:0x0108
    0x0012:0000
    0x0013:0000
    0x0014:0x0014
    0x0015:0000
    0x0016:0x0100
    0x0017:0x00e5
    0x0018:0x0400
    0x0019:0x8c09
    0x001A:0000
    0x001B:0x007d
    0x001C:0x05ee
    0x001D:0000
    0x001E:0x0102
    0x001F:0000
    0x0025:0x0040
    0x0027:0000
    0x003E:0000
    0x003F:0x0042
    0x0042:0000
    0x0106:0xb0bb
    0x0107:0x0605
    0x010F:0x0300
    0x0114:0x0006
    0x0116:0x0126
    0x0126:0x461b
    0x0155:0x1f31
    0x0170:0x0e52
    0x0171:0xc85c
    0x0173:0x121e
    0x0177:0x189b
    0x0180:0000
    0x0181:0000
    0x0182:0000
    0x0183:0000
    0x0184:0000
    0x0185:0000
    0x0186:0000
    0x0187:0000
    0x0188:0000
    0x0189:0000
    0x018A:0000
    0x0215:0x0780
    0x021D:0x0434
    0x0403:0x9fcf
    0x0404:0x0024
    0x0428:0000
    0x0456:0x0008
    0x0460:0x0551
    0x0461:0x0410
    0x0462:0x0001
    0x0463:0000
    0x0465:0x0000
    0x0467:0x0f7f
    0x0468:0x0003
    0x0469:0x0040
    0x04A0:0x1000
    0x04A1:0000
    0x04A2:0000
    0x04A3:0000
    0x04A4:0000
    0x04A5:0000
    0x04A6:0000
    0x04A7:0000
    0x04A8:0000
    0x04A9:0000
    0x04AA:0000
    0x04AB:0000
    0x04AC:0000
    0x04AD:0000
    0x04AE:0000
    0x04AF:0000
    0x04B0:0000
    0x04B1:0000
    0x04B2:0000
    0x04B3:0000
    0x04B4:0000
    0x04B5:0000
    0x04B6:0000
    0x04B7:0000
    0x04B8:0000
    0x04B9:0000
    0x04BA:0000
    0x04BB:0000
    0x04BC:0000
    0x04BD:0000
    0x04BE:0000
    0x04BF:0000
    0x04C0:0000
    0x04C1:0000
    0x04C2:0000
    0x04C3:0000
    0x04C4:0000
    0x04C5:0000
    0x04C6:0000
    0x04C7:0000
    0x04C8:0000
    0x04C9:0000
    0x04CA:0000
    0x04CB:0000
    0x04CC:0x000f
    0x04D0:0x0302
    0x04D1:0x018b
    0x04D4:0x7220
    0x04D5:0xfbc1
    0x04D6:0x01c1
    0x3000:0x3100
    0x3001:0x786d
    0x3014:0000
    0x3016:0x0100
    0x703C:0000
    0x703D:0000

    正常工作(电缆已插入):

    0x0000:0x3100
    0x0001:0x786d
    0x0002:0x2000
    0x0003:0xa240
    0x0004:0x01e1
    0x0005:0x45e1
    0x0006:0x0005
    0x0007:0x2001
    0x0008:0000
    0x0009:0000
    0x000A:0x0100
    0x000B:0x1000
    0x000C:0000
    0x000D:0x401f
    0x000E:0000
    0x000F:0000
    0x0010:0x4e15
    0x0011:0x0108
    0x0012:0000
    0x0013:0000
    0x0014:0x0014
    0x0015:0000
    0x0016:0x0100
    0x0017:0x00e5
    0x0018:0x0400
    0x0019:0x8c09
    0x001A:0000
    0x001B:0x007d
    0x001C:0x05ee
    0x001D:0000
    0x001E:0x0102
    0x001F:0000
    0x0025:0x0040
    0x0027:0000
    0x003E:0000
    0x003F:0x0042
    0x0042:0000
    0x0106:0xb0bb
    0x0107:0x0605
    0x010F:0x0300
    0x0114:0x0006
    0x0116:0x0126
    0x0126:0x461b
    0x0155:0x1f31
    0x0170:0x0e52
    0x0171:0xc85c
    0x0173:0x121e
    0x0177:0x189b
    0x0180:0000
    0x0181:0000
    0x0182:0000
    0x0183:0000
    0x0184:0000
    0x0185:0000
    0x0186:0000
    0x0187:0000
    0x0188:0000
    0x0189:0000
    0x018A:0000
    0x0215:0x0780
    0x021D:0x042a
    0x0403:0x9fcf
    0x0404:0x0024
    0x0428:0000
    0x0456:0x0008
    0x0460:0x0551
    0x0461:0x0410
    0x0462:0x0001
    0x0463:0000
    0x0465:0x0000
    0x0467:0x0f7f
    0x0468:0x0003
    0x0469:0x0040
    0x04A0:0x1000
    0x04A1:0000
    0x04A2:0000
    0x04A3:0000
    0x04A4:0000
    0x04A5:0000
    0x04A6:0000
    0x04A7:0000
    0x04A8:0000
    0x04A9:0000
    0x04AA:0000
    0x04AB:0000
    0x04AC:0000
    0x04AD:0000
    0x04AE:0000
    0x04AF:0000
    0x04B0:0000
    0x04B1:0000
    0x04B2:0000
    0x04B3:0000
    0x04B4:0000
    0x04B5:0000
    0x04B6:0000
    0x04B7:0000
    0x04B8:0000
    0x04B9:0000
    0x04BA:0000
    0x04BB:0000
    0x04BC:0000
    0x04BD:0000
    0x04BE:0000
    0x04BF:0000
    0x04C0:0000
    0x04C1:0000
    0x04C2:0000
    0x04C3:0000
    0x04C4:0000
    0x04C5:0000
    0x04C6:0000
    0x04C7:0000
    0x04C8:0000
    0x04C9:0000
    0x04CA:0000
    0x04CB:0000
    0x04CC:0x000f
    0x04D0:0x0302
    0x04D1:0x018b
    0x04D4:0x7220
    0x04D5:0xfbc1
    0x04D6:0x01c1
    0x3000:0x3100
    0x3001:0x786d
    0x3014:0000
    0x3016:0x0100
    0x703C:0000
    0x703D:0000

    此致。

    维基

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    请参阅83822规格  

    VOH 为1.7V、VOH 为0.8V、这是否意味着超过1.7V 的振荡器电压为高电平、而低于0.8V 的振荡器电压被定义为低电平?

    以及如何定义上升和下降时间? 通过使用 1.7V 的高基准电压电平和0.8V 的低基准电压电平或 VDDIO = 2.97V 的90%的高基准电平以及 VDDIO = 0.33V 的10%的低基准电平。 谢谢、请提供建议!

    此致

    开尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文和维基、您好、

    让我们关闭此主题、因为我们已将此对话定向到电子邮件。

    谢谢你。