This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:原理图审阅

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852238/tusb1210-schematic-review

器件型号:TUSB1210

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮您查看我们的原理图吗?

谢谢!!

原理图:e2e.ti.com/.../TUSB1210.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错、这个主机应用程序是不是吗? 我看到 Vbus 连接到5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    应用程序作为客户端
    由于 Bay 试用版的 ULPI 只能用作客户端、因此无法使用 Host。

    那么、在这里有更多问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    还有一个问题。

    如果客户端模式下的 ID 引脚/ VBUS 引脚应用、以下设计 将有任何风险?

    ID 悬空、VBUS:5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为器件、ID 可以悬空、Vbus 最好连接到 USB 连接器 Vbus。