This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:PHY DP83822H

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854706/dp83822h-phy-dp83822h

器件型号:DP83822H

大家好、

我的客户尝试将 PHY DP83822H 连接到 MAC

其配置为:

1)     接口 MII

2)     速度100M

3)     3)双工–全双工

4)     4) MDIO 选项

5) 5)     输出是磁性的

 

请告知他们是否需要硬件自举(上拉、下拉电阻器)、如果需要、请帮助我最终确定原理图。  

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiomi、  

    您的客户可以选择使用自举或通过寄存器写入对器件进行编程。 自举可能更方便、因为它们可用于在不使用软件的情况下设置器件。 请查看数据表的第8.5节、了解这些功能的正确自举配置。  

    谢谢、

    Nikhil